Des technologies exceptionnelles

La technologie existante ne suffisait pas, nous avons créé FlexTube®2112F. Notre solution jamais vue de fibre à haute densité

Nous accompagnons TPG, société leader des télécommunications en Australie, depuis des années. Le jour où ils nous ont demandé un câble avec plus de fibre que tous ceux existant, nous avons relevé le défi avec joie.

Notre nouvelle technologie Flextube®, testée avec succès par un de nos clients, était la base idéale : nous l'avons modifiée pour l'adapter à leurs besoins.

Qu'est-ce que Flextube®?

Léger, flexible et facile à préparer et supprimer, Flextube® est un câble micromodule optique qui s'adapte à différentes conceptions pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Flextube® 2112F. Une capacité révolutionnaire .

1728 était auparavant la densité de fibre maximale disponible. Nous avions besoin de plus. Cherchant à concevoir un câble avec une densité supérieure à 2000, nous avons réorganisé notre usine de Calais, allant jusqu'à ajouter des équipements pour nous assurer de la réussite du projet. Le Flextube® 2112, en plus d'être le câble au nombre de fibres le plus important que nous ayant jamais fabriqué, offre une capacité de données sans précédent, avec ses 2112 fibres, soit 4,7 fibres par mm², un record. La quantité de fibres n'est pas le seul aspect exceptionnel de ce câble. D’un diamètre de 24 mm, il entre parfaitement dans les sous-conduits de 32 mm, il est donc compatible avec les réseaux existants et facile et rapide à installer. Pas besoin d'adaptation onéreuse, c'est une économie de taille pour nos clients.

Pour TPG, la possibilité d'installer plus de 2 000 fibres dans un seul câble diminue le coût d'installation par fibre. Flextube® réduit aussi le temps d'installation de 40 à 50 %. Des économies de cette ampleur au niveau du temps sur le terrain produisent des économies de main-d’œuvre et de la durée de déploiement significatives.

Reggie Naik

Directeur général - Activités fibre à TPG Telecom

Une solution complète

Mais ce n'est pas le seul avantage. Suite à cette innovation, nous avons utilisé la nouvelle jointure de câble modulaire, tout juste créé dans notre usine du Royaume-Uni, qui permet une connectivité extensible pouvant accueillir jusqu'à 2688 fibres, selon les besoins de notre client.

« Prysmian continue à dépasser les limites des solutions pour les télécommunications. Nous répondons aux exigences du marché grâce à l'innovation et le marché est actuellement à la recherche de câbles à capacité supérieure. Nous ne nous contentons pas de créer de nouveaux types de câbles innovants, nous voulons aussi offrir une nouvelle solution réseau complète comprenant les produits de raccordement et de connectivité. »

Alice Codenotti

Responsable grands comptes à Prysmian Australie

Un travail réussi

Nous avons fourni une section de câble 2112F de 1,8 km à TPG pour le principal quartier des affaires de Melbourne. Cette installation transforme déjà leur manière de travailler.

La possibilité d'installer 2 000 fibres à la fois nous permet d'assurer une capacité suffisante dans les zones à forte demande, ce qui prépare notre réseau de fibre pour l'avenir.

Liz Goyeneche

Directrice de la conception et la planification des réseaux à TGP Telecom

Nous avons la plus grande usine pour le domaine des télécommunications en Australie et depuis le lancement de notre nouvelle ligne Flextube®, nous avons plusieurs longueurs d'avance dans le domaine des technologies de télécommunication. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous continuerons à dépasser les frontires des solutions produit et de répondre à la demande du marché avec des innovations et des solutions complètes. Préparez-vous à plus d'innovations mondiales.

/ Chiffres du produit

Médiathèque

Nos publications