Petite visite surprise au Cap Vert
catégories:
Prysmian Ocean Racing
« La nuit a été plutôt sympa parce qu’on allait vite sur une mer plate. Ça nous a permis de remettre encore un petit peu de distance avec nos adversaires, même si je pense que l’on va passer quelques jours plus difficiles parce que ça risque de s’arrêter un peu pour nous et de revenir par derrière. C’est le jeu mais on a tout fait pour mettre de l’écart », a commenté Martin Le Pape, ce mercredi, peu avant de finir de déborder le Cap Vert. Un archipel que lui et Giancarlo ont choisi de contourner pas l’est en passant à une soixantaine de milles de l’île de Santiago. A présent, les deux compères de Prysmian Group vont devoir placer un dernier empannage afin d’anticiper au mieux leur entrée dans la fameuse zone de convergence intertropicale, toujours très redoutée par les marins. « C’est une phase importante parce que la fin de la course peut évidemment se jouer sur le passage de ce Pot-au-Noir. On va essayer de bien le négocier. Visiblement, les premiers bateaux sont passés sans encombre. Il n’a pas l’air trop méchant mais je n’y connais rien vu que c’est mon premier ! Je vais laisser la main à Giancarlo pour trouver le bon passage », a détaillé le Finistérien dont le bateau a été survolé ce matin par un Falcon 50 de la Marine Nationale Cap Verdienne. « Ça a été une belle surprise. Ça a été impressionnant de le voir voler à seulement 200 mètres au-dessus de l’eau. Ça a fait un bruit énorme ! J’ai pu échanger avec l’équipage venu pour surveiller la flotte. Ça a été un moment très sympa », a terminé le Florentin.