Météo le 07 Juillet 2020
catégories:
Prysmian Ocean Racing
Après cette fameuse dépression L3 dont tout le monde a pu (ou va) goûter le sel et les embruns, les choses continuent à se compliquer. Il va falloir composer désormais avec une bordure d’anticyclone et des vents erratiques. Décidément, la bouée COI – UNESCO se fait désirer.
Les premiers concurrents ont contourné la dépression L2 par son côté Ouest. Ils ont traversé dans la matinée une petite zone de calmes dans l’axe de cette dépression avant de retrouver un flux de Nord-Est soutenu. Pour eux, l’objectif est maintenant de gagner dans l’Ouest pour aller chercher la prochaine bascule de vent dans la dorsale et aborder la bouée UNESCO par le Sud.
ZONES DE TRANSITION
Le groupe des poursuivants devrait passer l’axe de la dépression dans la journée avec beaucoup de manœuvres à la clef et à chaque fois une petite zone de molle à traverser.
Dans cet Atlantique Nord, les situations météo évoluent rapidement. Il y a donc toujours beaucoup de travail de placement et d'étude de la navigation pour les concurrents. Un petit écart peut se payer cher.
Source IMOCA