Les alizés, enfin !
catégories:
Prysmian Ocean Racing
S’ils ont encore mangé leur pain noir la nuit dernière, en essayant de se sortir au mieux de la zone de hautes pressions qui leur barrait la route, les partisans de la route ouest sont enfin sortis d’affaires.
En effet, après avoir galéré dans les petits airs et peiné à faire avancer leurs machines à plus de 4 nœuds, ils retrouvent des couleurs ce dimanche, renouant avec des vitesses à deux chiffres, comprises entre 16 et 18 nœuds. Et pour cause, maintenant qu’ils se sont extirpés de la dorsale, ce sont bel et bien les alizés qui les accompagnent. Ce flux de nord-est consistant va logiquement se renforcer à mesure qu’ils vont progresser vers le sud, et donc leur permettre d’allonger la foulée. Côté classement, si les 400 et quelques milles qui les séparent de la tête de flotte actuellement sont évidemment un peu durs à encaisser, la bonne nouvelle c’est que Giancarlo Pedote et Anthony Marchand ont négocié au mieux les petits airs de ces dernières 24 heures puisqu’ils sont parvenus à faire la « cuillère » à nombre de leurs adversaires, à commencer par Bureau Vallée avec qui il navigue à vue, ce matin. Au pointage, c’est quatre places de gagnées. De quoi rebooster le moral du tandem qui navigue de nouveau dans le même système que ses copains de devant, et qui va pouvoir attaquer pied au plancher, un exercice qu’il apprécie autant qu’il maîtrise.