Giancarlo Pedote : « Le Pot-au-Noir, c’est un peu la loterie »
                            catégories:
                                                            Prysmian Ocean Racing 
                                                        
                        
                    Entrés dans le Pot-au-Noir mercredi soir, Giancarlo Pedote et Anthony Marchand déploient une énergie phénoménale pour faire avancer leur machine. Pas facile, cependant, de se frayer un chemin dans cette fameuse zone de convergence intertropicale. Les deux marins de Prysmian Group sont en proie à l’absence de vent et aux grains, et leurs nerfs sont clairement mis à rude épreuve. « On n’avance pas très vite et ça revient par derrière. On est un peu dégouté car des bateaux passent à droite, puis à gauche. Parfois ça repart, mais très vite ça ralenti. Par moment, on s’arrête littéralement. C’est un peu la loterie et ce n’est vraiment pas simple à gérer. On essaie de faire au mieux au gré des nuages. On multiplie les changements de voiles et on ajuste constamment les réglages, mais ça ne semble jamais être assez », a commenté le skipper italien ce vendredi matin, peu avant 8h30, alors flashé à 3 nœuds de moyenne. « Le Pot-au-Noir a été clément avec les Multi50 mais il a décidé d’être plus dur avec nous. Il s’étend en grand sur notre route. La sortie aujourd’hui se trouve à 1°30’N, c’est-à-dire à environ 120 milles au sud de notre position actuelle. A cette vitesse, ça va prendre encore un peu de temps et c’est usant, il faut bien le dire. Ce n’est pas mon premier passage dans ce marasme alors je sais que c’est comme ça. Je sais que c’est un endroit où les nerfs sont mis à vif et où il n’y a pas de règle. Avec Antho, on fait en sorte de s’en sortir au plus vite », a assuré Giancarlo qui devrait voir le bout du tunnel en deuxième partie de nuit prochaine ou tôt demain matin.