Des objectifs multiples
catégories:
Prysmian Ocean Racing
Qu’importe, dans l’immédiat, au-delà de la performance sportive, les enjeux sont avant tout de se qualifier pour la Transat Jacques Vabre, de continuer d’aller de l’avant et de progresser, mais aussi de récolter un maximum de « Like » dans le cadre de l’opération « 1 clic – 1 mètre » sur Prysmian Océan Racing, mise en place pour l’occasion par Prysmian Group en partenariat avec Electriciens sans Frontières. Le projet : l’électrification du hameau d’Anjozoro à Babotsy, à Madagascar. « L’énergie est un formidable levier de développement humain et économique. Sans accès à l’électricité, il est difficile de se soigner, d’accéder à une eau de qualité, d’étudier, de créer des activités économiques, de sécuriser les rues… Pour répondre aux besoins énergétiques des populations tout en luttant contre le dérèglement climatique, l’utilisation d’énergies renouvelables est incontournable », rappelle Giancarlo, indiquant que 1 300 mètres de câbles sont nécessaires à la réalisation de ce projet qui prévoit l’installation d’un système photovoltaïque avec batteries de stockage qui permettra l’alimentation électrique d’une grande salle de classe, de la bibliothèque, de l’infirmerie et des logements des enseignants ainsi qu'un point services de recharge (téléphones, piles, lampes), l’éclairage public des trois places du village à l’aide de lampadaires solaires autonomes, mais également la fourniture d’un réfrigérateur pour l’infirmerie, d’une télévision pour l’école et de 80 lampes solaires rechargeables pour les familles.