Pot au noir, nous voilà !
Categories:
Prysmian Ocean Racing
Pot au noir, nous voilà !
Alors que le leader, Alex Thomson, vient de franchir l’équateur, Giancarlo PEDOTE continue d’accélérer pour revenir dans le groupe de Sam Davies, BorisHerrmann et Yannick Bestaven. En 24 heures, le skipper italien a repris 100 milles nautiques (200km) aux leaders, qui étaient fortement ralentis par les vents faibles du Pot au Noir. C’est donc à l’accordéon, que le skipper de Prysmian Group continuera de jouer pendant encore 72 heures, en espérant que vendredi matin, à la sortie, l’écart soit plus faible qu’à l’entrée.« Il fait chaud, très chaud ! En moyenne la température dans le bateau est de 28°. C’est assez compliqué de se reposer avec ces températures. Le Pot au Noir est presque inexistant, pour le moment je croise les doigts. Mais la situation météorologique peut rapidement évoluer au niveau de l’équateur. C’est pour cela que j’essaye de naviguer à 100% du potentiel du bateau en direction du Sud. » Le skipper très positif en ce début de course, a à cœur de prendre du plaisir sur l’eau et de porter haut les couleurs de son fidèle partenaire Prysmian Group et de l’ONG Électriciens sans frontières.